This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:栅极驱动器的温度依赖性并向 CS 引脚添加失调电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944158/lm5156-q1-temperature-dependence-of-gate-drive-and-add-offset-voltage-to-cs-pin

器件型号:LM5156-Q1

大家好、

我的客户有关于 LM5156-Q1的一些问题。

1.温度是否与栅极驱动能力相关?

2.是否可以使用电阻分压器来增加失调电压?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takuya-San、

    1.我需要检查详细信息,并会在一段时间内更新信息。

    2.我不明白这是如何运作及在何处使用的。 请描述或添加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    请参阅 Brigitte 的回答。 对于第一个问题、您可能预计温度会有一些变化、但我们没有这方面的测试数据。

    谢谢、

    银城