This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:高温下为故障模式。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949510/ua78l-failure-mode-at-high-temperature

器件型号:UA78L

大家好、

我想知道高温下的故障模式。

我的客户 经常使用它超过125度。
如果这种情况继续存在、可以考虑哪种故障模式?
EX) Vout 至 GND 短路。

我认为热关断将在160度处发生。  

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    该器件的建议结温为125C。 我们通常建议客户在建议的结温范围内持续运行器件可能会对可靠性产生负面影响、但对于详细的可能故障模式、我需要咨询我们的质量工程师。 请允许我在2个工作日内与我们的质量团队确认他们是否可以提供更多详细信息。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我将等待您的质量工程师回复。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    我已联系我们的质量工程师、并将在收到回复后返回。  

    谢谢、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    当不断将器件的结温推至高于建议的125C 时、会影响器件的可靠性。 更具体地说、FIT 率将受到影响、您可以使用 阿累尼乌斯方程进行估算、 此处提供了一个方便的计算器。   

    我知道您正在寻找详细的故障模式、但由于 Tj 升高而导致的故障往往是随机的、我建议采用 FIT 率变化方法。  

    此致、  
    Jason