This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UC3825A:uc3825A

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3825A, UC3710, UC3845, UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943008/webench-tools-uc3825a-uc3825a

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件: UC3710UC3845UC3825

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在这里有一个棘手的问题。 我在高功率降压2kW 中使用 UC3825A/B、以80Khz @50% TD 运行、输入电压为400-450Vdc。 电感器是一个大型 KoolMu 内核、L =400uH、特意具有低 I RIPPLE %、在13.5A 负载150V 下表现出小电感摆幅、并具有足够的功率裕度。 在该功率级别下、效率约为98-99%、因此不存在不稳定性或与深度开关相关的损耗。 但是、任何使用带有高电压电源栅极变压器的高侧驱动器的人都将会意识到:-请继续阅读。

问题是在输入总线上已经出现400V 时启动。 漏极路径开关 MOS 中传统模式的电流感应变压器。 该n´t 非常适合用于感测窄脉冲宽度的启动。 也许、在电路复杂性增加的情况下、使用不同的内核低性能材料影响反激式电流感应的双电路会更好。 满 Bmax 的启动是一种非常糟糕的模式、因此不会意外地丢失额定电流远高于电路电流的某些 MOSFET。 dv/dt 加上针头米勒效应使开关 MOS 和驱动器 UC3710过度拉紧至自动关断状态、使该芯片成为运行可靠性的不理想选择。 另一种类型已采购。

问题:-根据应用手册 U-128和数据表 SLUS334E 的理解、LEB 编程将在启动时消隐最小脉冲宽度、直到 LEB 电容值产生的死区宽度。 如果我使用带电容器滤波器的传统斜坡、即引脚7上的斜坡将比软启动消隐至最小占空比脉冲更容易实现和检测到、该脉冲由 LEB 决定。 使用 LEB 意味着以脉宽的快照软启动会破坏启动。 我认为这是对的吗?? 我看到实际软启动性能 LEB 与峰值 I lim 之间存在冲突。 我的应用中的一个非常软的启动是 No1优先级、因此是在一个小延迟 IC 中的选择。 LIM 可能会通过打嗝来使起始脉冲情况变得更糟。

欢迎您发表意见。

Richy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    无论出于何种原因选择此双极 PWM 和双极驱动器、都有更好的高压、高功率、高速功率转换选择。 导致您出现问题的一些参数包括:

    1. ISENSE 高限值阈值为1V、这意味着您需要一个用于高功率应用的 CS 变压器
    2. 您所需的极窄脉冲宽度(PW)和较长的软启动时间与较长的 LEB 时间相结合、意味着在脉宽超过 LEB 时间之前、将不会出现初始最小占空比脉冲。 这种行为意味着您将不会看到单调软启动(如您所述、软启动中的一个步骤)
    3. MOSFET 漏极中的电流感应变压器在启动期间可能会饱和(不满足伏秒平衡)
    4. 通过 PWM+ILIM 延迟+LEM+DRIVER+GATE XFMR 的总传播延迟可能是启动"盲"的开关周期的重要组成部分

    也许您可以通过减少 LEB 时间和增加 RC 滤波器、在真正的逐周期电流限制中实现启动、从而在启动时接受一些前沿尖峰-消隐和滤波电流感应之间实现平衡?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、感谢您的回复;

    使用 UC3825A/B 的原因是我有很多。 传播延迟非常短、应该会处理这些问题、但不是这样。 n´t 是快乐的。 也许、您已经在第4个项目符号上找到了、所谓的盲启动就是我在下面找到的结果、但即使如此、对于声称的快速传播速度、我恢复为 UC3845的简单伏秒配置(工作正常)。 这里有很多需要思考的地方、占空比受限的伏秒控制似乎在没有过冲的情况下更加稳定。

    我 n´t 使用一个半输出(45%)来配置电路、具有声称的软启动和故障电路优势、但这并不 能正常工作、从而导致降压导通 MOSFET 闩锁导致短路损坏。 在施加 Bmax 时以及实际软启动之前、我会在控制器输出端看到即时脉冲。 是的、等于阈值的组件值是正确的、栅极波形是声音。 最坏的情况是在 IC 控制电压出现之前施加高总线电压、并将电路布置为最坏情况峰值电路。 n´t 根据应用手册配置的电路、当软启动电容值相当高时、I LIMIT 似乎复位了 μ A。 运行时的波形是正确的。 未使用 LEB。

    两个 UC3825/45电路都构建在一个具有极短互连的接地层上并且电流互感器的尺寸很好。 在恢复二极管的 dv/dt、额定电流和 最大 Bmax 中额定 MOSFET 额定值良好的原因通常很奇怪、因此我恢复到工作台简单的 UC3845、每次都能正常工作而不会损坏 MOSFET。

    最坏情况下的应用是在出现高电压之前启动控制加电、或在热插拔排列时反之。 故障电路和其他电路应该能够处理这一问题。

    栅极驱动器是风扇3122。

    您之前的邮件中提到我的应用程序有更好的控制 IC´s;您能建议一个还是多个?

    此致、

    丰富