This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:关于低侧栅极驱动器(UCC27424)和分流电阻器。

Guru**** 2585185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PSFB-DCDC, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949083/ucd3138psfbevm-027-about-low-side-gate-driver-ucc27424-and-shunt-resistor

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:TIDM-PSFB-DCDCUCC27424

你好。

在 UCD3138PSFBEVM 和 TIDM-PSFB-DCDC 原理图中、分流电阻器位于低侧。

此外、它看起来像是测量输出电感器电流的电压、而不是输出直流电流。  

总之、同步整流器(UCC27424)栅极驱动器的接地引脚连接到 SR 源极和分流电阻器、而不是系统接地(SGND)。

现在、第一个问题是位于 SGND 的 SR 栅极驱动器的接地引脚与 SR 源极和分流电阻器之间的任何差异。

如果我将栅极驱动器的 GND 引脚连接到 SGND、而不是如上图所示的 SR 源、会有什么问题。

第二个问题:例如,在 极高输出电流应用中,栅极驱动器 GND 引脚的电压将高于 SGND。

然后、我认为它将影响来自数字控制器的 DPWM 信号的高/低条件(因为两个接地基准是不同的)。

问题有点模糊、但请说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是好问题。 驱动 IC 靠近 MOSFET、需要为 MOSFET 提供高电流、因此 MOSFET 的源极应具有与驱动 IC 相同的接地。 驱动 IC 的输入是一个逻辑信号、如果有一些电压交叉分流器、它可以处理一些噪声。 当然、分流器具有非常小的电阻、毫欧、对于非常大的电流、可能会更小。 只需小心该分流器上的压降。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean Xu 的回答。  

    因此、总结一下您的答案、是否可以将栅极驱动器的接地引脚连接到 MOSFET 的源极?  

    实际上、我很困惑的是、在很多情况下、包括低侧分流电阻器在内的其他栅极驱动器或 IPM

    将它们的接地端连接到系统的接地端、而不是开关的源极(发射极)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunho、

    只要您的电压在建议的工作条件内、您就应该可以正常工作。