This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:烘烤时间

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950194/tpsm84824-baking-time

器件型号:TPSM84824

器件型号 TPSM84824MOLR 的烘烤时间是多少? 我们正在考虑在允许时间(MSL 3)后72小时以上的最坏情况。

如果我们要遵循 JEDEC 标准、那么在这种情况下需要考虑的总高度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是快速发布、让您知道我们正在研究这一问题。 这不是我所知道的事、因此我们已经联系了其他人、我们认为他们将能够帮助我为您提供答案。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的建议时间和温度为8小时@150°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的烤箱按照 JEDEC 标准设置为125'C。如果温度为 125'C,烘烤时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    125°C 时的建议时间为16小时。