This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825B-SP:为 CT 电容器规范充电的电流镜的 EOL 容差

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825A-SP, UC1825B-SP, UC1825-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950510/uc1825b-sp-eol-tolerance-on-the-current-mirror-that-charges-the-ct-capacitor-spec

器件型号:UC1825B-SP
主题中讨论的其他器件: UC1825UC1825-SPUC1825A-SP

您好!


我的客户正在尝试提高 UC1825B-SP 内部时钟的容差、根据规格表、该容差相当宽。 UC1825A-SP 似乎列出了振荡器放电电流的容差。 UC1825B-SP 的值是否相同? 下面是直接来自客户的评论。

了解为 CT 电容器充电的电流镜的 EOL 容差将非常有用、UC1825B-SP 的数据表中未列出该容差。 我们正在考虑添加外部电流源、以消除与应用到 RT 的3V 电压源相关的任何容差。 如果您有关于 UC1825B-SP 时钟的更多信息、请告诉我。

如果需要更多信息、请告诉我。


此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    UC1825B-SP 基于 UC1825-SP 而不是 UC1825A-SP。

    这就是为什么 UC1825B-SP 没有该规范的原因。

    由于未经过测试、我没有关于 EOL 容差的任何信息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们是否可以为客户提供任何指导、以帮助他们评估 UC1825B-SP?


    此致、


    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    如果他们希望提高 UC1825B-SP 时钟的容差、我可能建议使用外部时钟信号并将其输入器件。 数据表列出了斜坡信号的阈值。

    谢谢、

    Daniel