This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:fLINE

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949937/ucc28910-fline

器件型号:UCC28910

您好!

我对 该表的10.2.1.1设计要求有疑问。

fLINE 如下定义;

但是、它的计算方法如下、尽管最小频率为47Hz。

为什么在该计算中使用57Hz?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题指派给该部分的一名专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是数据表中的一个拼写错误。

    编写 UCC28910/1数据表的系统工程师应该对其进行更好的校对。

    感谢您告知我们错误。  我会让他知道他的计算中的错误。  

    此致、