This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM3352电源连接

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943545/tps65910-am3352-power-connections

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

 在第3页(共10页)的《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》(修订版 F)中、该图显示了 SMPS 和 LDO 与 AM335x 的连接。 我们在当前设计中使用的是 AM3352。

     TPS65901                   AM335x

VDIG1 300mA (默认值1.8V)  --- >  VDDSHVx

VAUX2 300mA (默认3.3V) --- > VDDSHVx

VMMC 300mA (默认3.3V) --- > VDDSHV

我知道 VDDSHVx 是 VDDIO 的双电压区、为1.8V 或3.3V。 只有 VDIG1或 VAUX2连接到 VDDSHVx、而不是两者都连接。 但是、VMMC 的实际引脚连接是什么?

参考 BeagleBone Black 原理图 PCB 版本 B6、PMIC 是 TPS65271C、LDO4 (VDD_3V3A)连接到所有 VDDSHV 引脚。

谢谢、

Jim

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

      由于处理器 AM335x 总共具有6个 VDDSHV (从 VDDSHV1到 VDDSHV6)、总共有6个不同的 I/O 端口、因此、这取决于您的设计、您可以从 PMIC TPS65910选择一个电源轨 来满足您的 I/O 电压电平进行连接。  

      对于多个 I/O 电源支持、您需要考虑 I/O 端口的总电流需求;例如、300mA LDO 最多可支持6个 I/O 端口、因为根据 处理器 AM335x 数据表、每个 I/O 端口的电流高达50mA。  

      有关详细信息、另请咨询处理器应用程序。

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的澄清。  

    此致、

    Jim