This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何判断睡眠模式下的 OCD 恢复时间?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943822/bq40z50-r2-how-to-judge-the-ocd-recovery-time-when-sleep-mode

器件型号:BQ40Z50-R2

先生,您好:

我们的客户正在测试睡眠模式下的 OCD 功能。

请参阅下图中测试的连接图。

测试时、他们发现恢复时间将超过设置、例如延迟时间为5秒、但实际恢复时间大约为6.3秒至27.2秒。

但是、如果我们将电压时间参数设置为5秒、则另一个现象是实际恢复时间将为20秒。

如果我们将电压时间参数设置为30秒、则实际恢复时间将为120秒。

请参阅下图、客户调整红色区域的电压时间。

他们还尝试了当前时间、但不会影响恢复时间。

请告诉我们如何判断 OCD 恢复时间、我们需要向客户解释。

我还为您添加了 gg 文件 reference.e2e.ti.com/.../C03-1S1P.gg.csv 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    监测计在睡眠模式下的采样频率较低、这就是保护时间可能更长的原因、因为它取决于放电开始和监测计开始采样的时间。

    还要确保 CURRENT()在恢复时间内持续超过 OCD 恢复阈值,我看到它在.gg 文件中设置为0mA。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller:

    感谢您的建议。

    我们已经知道、当 OCD 发生时、DFET 关闭且 CURRENT()=0。

    另一个问题是、如果电池组输出电压在发生 OCD 时具有残余电压、请参阅下图。

    蓝色线是电池组电压、橙色线是电流。

    您是否认为残余电压会影响恢复时间?  

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    无论电池组电压如何、OCD 都将根据设定的阈值跳闸。