This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:电池插入后的剩余电量

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944420/bq27531-g1-remaining-capacity-just-after-battery-is-inserted

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24193

您好!

 在插入电池后、您能否就测量剩余电容器和电容器的精度提供建议?

我的客户发现 bq27531-G1在插入85% SOC 电池时有时检测到100% SOC。 他的系统是

- bq27531-G1 + bq24193
-充电器和电量计的电源来自交流适配器。 (应用为通讯座。) 它们通常工作并等待插入电池组。
-当他插入充电80% SOC 的电池时、电量监测计报告 SOC = 100%。

我 想这种现象是由于初始 OCV 的情况而导致的。 它取决于 POR 之后监测计测量初始 OCV 时的状态。 但你是否知道为什么会发生这种现象?

2. 他的系统希望在插入 SOC 为100%的电池时检测到完全充电。 我想他的系统(主机)应该检查充电电流是否低于终止电流、电池电压是否高于4.2V。 但是、您是否知道在插入100% SOC 电池后、他会检测到什么情况?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    这是由于初始 OCV 所致。 如果没有电流流动、请确保化学 ID 合适。

    2.检查 TRM、它告诉您100% RSOC 的条件。 确保已设置"启用"。

    对于自 bq27531上有通信以来的未来问题、请在提出问题之前先尝试搜索现有的 e2e 线程。

    谢谢!