This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:用于断开电池的外部 FET

Guru**** 2525520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941622/bq24073-external-fet-to-disconnect-battery

器件型号:BQ24073

您好!

你好。 我希望你能做得好。

我们的客户正在使用 BQ24073、因为他们需要4.4V VOUT。 他们遇到的问题是 、当器件关闭时、BQ24073没有 SYSOFF 来断开电池、因为电池不会耗尽。 因此、他们想知道是否可以在电池和 BAT 引脚之间添加一个 PFET。 在添加 PFET 时、他们是否应该牢记他的想法? 他们的想法是将 PFET 的漏极连接到电池、还是应该是另一种方法?  

此外、如果您有其他建议、我们将不胜感激。 感谢您的友好支持。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我在这里看不到任何问题。 唯一的事情是选择一个具有尽可能低导通电阻的 PFET。 这里的预期充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有任何更新吗?