This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288可提供的最大电流是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943859/tps61288-what-is-the-max-current-could-be-delivered-by-tps61288

器件型号:TPS61288

您好!

我正在设计基于 TPS61288的升压转换器:

-输入电压:[9V 至16V]

-输出电压:16V

在阅读数据表时、我发现开关峰值电流限制为15A。  

我想我无法获取此电流数据,并说该组件可以提供8.4A @16V (9V*15A=135W)。 我在 TPS61288数据表中找不到任何公式、可以根据电压和内部电流数据(或最大功率)得出最大输出电流的近似值。

提前感谢您的支持。

此致、

Samy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samy:

    峰值开关电流为15A、但如果我们仅使用4层或2层 PCB、则允许的最大功率(峰值电流)将因热性能而大幅降低。

    基于 TPS61288 EVM 板(4层 PCB)、Vo=16V 时的最大持续输出电流约为4-4.5A、 等于(16*4.5W)/0.9/=8.9A 输入电流和大约10.68A 峰值电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的解释、很明显。

    还有一个问题、您能告诉我如何确定 Vo=16V (4-4.5A)时的输出电流近似值吗? 是否有基于 PCB 层数和 TPS61288数据表中的信息的公式(或有关此主题的应用手册)?

    感谢您的支持。

    此致、

    Samy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samy:

    问得非常好。

    这是我们基于 EVM 板的测试数据。 我们将根据基于 EVM 的 Theta JA 和 IC 上的功率损耗进行计算。  测试值和计算值都很热、大约为100C。

    如果需要、我可以与您分享 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    再次感谢你的帮助。

    此致、

    Samy