This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:我已阅读 TI#39;s 说明。 其解释是 PoH 是单向协议、TPS23881默认仅向 PoH PD 输出30W 功率。 如果您需要输出更高的功率、则需要主机命令。这是否意味着 PoH PD 不能再格勒

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944052/tps23881-i-have-read-ti-s-explanation-the-explanation-is-that-poh-is-a-one-way-protocol-and-tps23881-only-outputs-30w-power-to-poh-pd-by-default-if-you-need-to-output-higher-power-you-need-the-host-command-does-this-mean-that

器件型号:TPS23881

我已阅读 TI 的说明。 其解释是 PoH 是单向协议、TPS23881默认仅向 PoH PD 输出30W 功率。 如果您需要输出更高的功率、则需要主机命令。这是否意味着无法对 PoH PD 进行分级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 PoE PSE 应用工程团队目前不在办公室、将于9月28日星期一作出响应。  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户6251361:

    PoH PD 可由 BT PSE 从0级分类到4级、但如果您需要高于30W 的功率、则无法通过硬件分类进行分类。 必须涉及 LLDP。 所有符合 BT 标准的 PSE 都是如此。 谢谢。  

    此致、

    一分钱