This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:输出电压稳定性

Guru**** 2522850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949758/tps717-q1-output-voltage-stability

器件型号:TPS717-Q1

你(们)好 LDO 输出设置为1.58V、并作为强上拉电压运行、连接到 A 点的电阻为40Ohm

我有两个问题:

  1. 在某个时候、由于连接到该点的其他器件、A 点的电压可能为2V。 LOD 是否能够灌入10mA 的电流? 如果不是、我可以更改反馈电阻器、以便电流流过它们吗?
  2. 断开 A 点 (无电流流动)时、输出电压与输入电压相同、仅当电流约为4mA 时才稳定在所需的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    遗憾的是、您的图片似乎没有显示出来、但根据您的描述、是的问题是 LDO 不会灌入电流、但是的、如果它适用于您的应用、您可以增大反馈电阻器以充当负载并将输出下拉至 位置。

    您能否重新连接图片、以便我们可以评估问题2。 断开连接时、输出是否已经拉高? 如果是、您需要等待多长时间? 通过电阻分压器对输出电容器放电只需花费一点时间(取决于其电流值)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle

    关于问题1:唯一的选择是通过反馈电阻器灌入电流?

    以澄清问题2。 我在 A 点有一个动态负载、可以根据电路状态进行更改。 当没有电流流流过 R1时、LDO 的输出为5V、仅当电流大约4mA 流经 R1并到达 A 点处的负载时、LDO 输出才会降至1.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您不想更改电阻分压器、可以在 Vout 到 GND 之间添加电阻负载以灌入电流。  

    如果输出电压在空载时达到5V、但在负载时恢复电流低至4mA、这似乎意味着有其他东西向该节点提供电流并导致电压上升。  

    我对您提供的图表有几个问题。

    1. 输出电容器在哪里?
      1. LDO 需要一个输出电容器来正确调节、并且它应该位于标有1.6的节点上(在 R1之前)。  
    2. 为什么在 LDO 输出和负载(A 点)之间有一个40欧姆的电阻器?  
      1. 这将导致显著增加负载调节、因为 LDO 调节标有1.6的点、而不是 A 点  
    3. 最后、最好包含一个输入电容器、以帮助保持输入电源良好调节。  

    也许您已经了解了#1和#3、您刚刚创建了一个快速原理图、但我只是想检查一下、以防这是问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    是的、我有1uF 的输入和输出电容器。

    我在3个不同的 LDO 上进行了一些测量、当完全没有负载时、输出将上升至2.8V、一旦我添加负载滴答、使用反馈电阻器将降至预期的输出电压1.58V、如图324K 中所示

    40Ohm 电阻器充当强上拉电阻。 40欧姆电阻器上的压降很小、大约为0.25V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    根据您的"上拉"电阻器上的40欧姆和0.25V 压降、 这意味着您有电流流入图上标记为1.6V 的节点、并且由于 LDO 仅用于提供电流、因此您需要提供接地电阻器以保持 LDO 稳压。 在原理图上、我建议将其放置在输出电容器之后和 R1之前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle。

    我添加了一个电阻器来灌入反向电流。 这不是问题。 问题如我之前所述:

    负载时的效率。 它推动的电压高于预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    只是为了确认、添加电阻器来灌入反向电流是否消除了该问题?

    该器件专为在空载情况下保持稳定而设计、该系列器件自2006年起上市、已交付数亿个器件、因此似乎不是系统性问题。 这并不意味着不可能出现问题、但如果器件正常运行时输出高于调节设定点、负载为0mA、则本应该会报告该问题、 因此、如果您要继续调试/评估空载性能、我建议断开 R1以将 LDO 与电路的其余部分隔离、只需100%即可验证是否没有反向电流流动。 也许您已经断开了该电阻器的连接、但由于我在您的实验室中没有看到您尝试过的许多东西、我只想进行验证。