你(们)好 LDO 输出设置为1.58V、并作为强上拉电压运行、连接到 A 点的电阻为40Ohm
我有两个问题:
- 在某个时候、由于连接到该点的其他器件、A 点的电压可能为2V。 LOD 是否能够灌入10mA 的电流? 如果不是、我可以更改反馈电阻器、以便电流流过它们吗?
- 断开 A 点 (无电流流动)时、输出电压与输入电压相同、仅当电流约为4mA 时才稳定在所需的值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 LDO 输出设置为1.58V、并作为强上拉电压运行、连接到 A 点的电阻为40Ohm
我有两个问题:
您好、Alexander、
遗憾的是、您的图片似乎没有显示出来、但根据您的描述、是的问题是 LDO 不会灌入电流、但是的、如果它适用于您的应用、您可以增大反馈电阻器以充当负载并将输出下拉至 位置。
您能否重新连接图片、以便我们可以评估问题2。 断开连接时、输出是否已经拉高? 如果是、您需要等待多长时间? 通过电阻分压器对输出电容器放电只需花费一点时间(取决于其电流值)。
您好、Alexander、
如果您不想更改电阻分压器、可以在 Vout 到 GND 之间添加电阻负载以灌入电流。
如果输出电压在空载时达到5V、但在负载时恢复电流低至4mA、这似乎意味着有其他东西向该节点提供电流并导致电压上升。
我对您提供的图表有几个问题。
也许您已经了解了#1和#3、您刚刚创建了一个快速原理图、但我只是想检查一下、以防这是问题的原因。
您好、Alexander、
只是为了确认、添加电阻器来灌入反向电流是否消除了该问题?
该器件专为在空载情况下保持稳定而设计、该系列器件自2006年起上市、已交付数亿个器件、因此似乎不是系统性问题。 这并不意味着不可能出现问题、但如果器件正常运行时输出高于调节设定点、负载为0mA、则本应该会报告该问题、 因此、如果您要继续调试/评估空载性能、我建议断开 R1以将 LDO 与电路的其余部分隔离、只需100%即可验证是否没有反向电流流动。 也许您已经断开了该电阻器的连接、但由于我在您的实验室中没有看到您尝试过的许多东西、我只想进行验证。