This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:TPS22967 RON 与负载电流间的关系

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18511KCS, TPS22967, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943777/tps22967-tps22967-ron-vs-load-current

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件:CSD18511KCSTPS22975

您好!

我要查找 Ron 与 Iout 曲线。

在 我看到的任何 tps22xxx 数据表上都没有这样的曲线、这一点我有点惊讶。

如果是固定值( 仅200mA),则只有 Rdson 值。 但不知道在更高的电流下会发生什么情况。

 为了证明我的设计合理并保证目标器件上的最小电压、我需要 其他 负载电流的 Ron 值、或者在0-4A 的温度范围内至少需要0-4A 的最坏情况。

如何获取此类数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请使用电气特性表中提供的数据。 指定的最大导通电阻是在推荐的工作条件下的、其中包括温度和负载电流的变化。 在建议的工作条件下、该器件的最大 R_ON 为35m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、电气规格是针对5V 偏置

    所以

    因此、Ron 测量测试条件指定为:Iout -200mA 和 Vbias 5V、 这意味着 它不适用于所有电流范围。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    RON 变化量取决于装置看到的热量量。 这可能是由于环境工作温度较高或芯片自发热所致。 最大 R_on 是规范值。  

    我们还将最大 R_on 规格设置为该器件的最小建议偏置电压2.5V。 抱歉、我提到了5V 偏置表、而不是2.5V 偏置表、但如果在整个环境温度运行过程中允许的最小 Vin 为允许的最小 Vbias、则最大 R_on 为40m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很好地理解 Ron 值的变化、并且还得到我们可以在不同的电压下偏置。

    但我需要的是至少 Ron 与 偏置 @温度的给定值以及 轻负载时的最大负载(此处为4A)。

    对于该器件、最大负载 id 4A 和 Ron 仅指定 à 200mA

    事实上、对于 CSD18511KCS、我们可以获得以下任何功率 MOS 的图:

    如果没有 Ron @ 我的电流负载使用 (或@μ A 的最小最大电流能力)、我无法在我的设计中配置由于该 Ron 而导致的压降、因此请防止我使用此类器件。

    BR、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们根据使用过程中看到的环境温度和结温来定义 R_on。

    这涵盖了各种负载电流的情况、因为较高的负载电流会导致较高的温度。 我相信最坏情况下的 Ron 将为40m Ω。

    我还建议您在 EVM 的帮助下使用 TPS22967测试用例、以检查系统是否按预期运行。 您可以在以下位置找到 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS22967EVM-023  

    我们还提供 TPS22975、它是 R_ON 更低、成本更低且集成热关断的 P2P 替代产品。

    感谢您在设计中选择 TI 负载开关。