主题中讨论的其他器件:CSD18511KCS、 TPS22975
您好!
我要查找 Ron 与 Iout 曲线。
在 我看到的任何 tps22xxx 数据表上都没有这样的曲线、这一点我有点惊讶。
如果是固定值( 仅200mA),则只有 Rdson 值。 但不知道在更高的电流下会发生什么情况。
为了证明我的设计合理并保证目标器件上的最小电压、我需要 其他 负载电流的 Ron 值、或者在0-4A 的温度范围内至少需要0-4A 的最坏情况。
如何获取此类数据?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要查找 Ron 与 Iout 曲线。
在 我看到的任何 tps22xxx 数据表上都没有这样的曲线、这一点我有点惊讶。
如果是固定值( 仅200mA),则只有 Rdson 值。 但不知道在更高的电流下会发生什么情况。
为了证明我的设计合理并保证目标器件上的最小电压、我需要 其他 负载电流的 Ron 值、或者在0-4A 的温度范围内至少需要0-4A 的最坏情况。
如何获取此类数据?
此致
您好 Eric、
RON 变化量取决于装置看到的热量量。 这可能是由于环境工作温度较高或芯片自发热所致。 最大 R_on 是规范值。
我们还将最大 R_on 规格设置为该器件的最小建议偏置电压2.5V。 抱歉、我提到了5V 偏置表、而不是2.5V 偏置表、但如果在整个环境温度运行过程中允许的最小 Vin 为允许的最小 Vbias、则最大 R_on 为40m Ω。
您好!
我很好地理解 Ron 值的变化、并且还得到我们可以在不同的电压下偏置。
但我需要的是至少 Ron 与 偏置 @温度的给定值以及 轻负载时的最大负载(此处为4A)。
对于该器件、最大负载 id 4A 和 Ron 仅指定 à 200mA
事实上、对于 CSD18511KCS、我们可以获得以下任何功率 MOS 的图:
如果没有 Ron @ 我的电流负载使用 (或@μ A 的最小最大电流能力)、我无法在我的设计中配置由于该 Ron 而导致的压降、因此请防止我使用此类器件。
BR、
Eric
尊敬的 Eric:
我们根据使用过程中看到的环境温度和结温来定义 R_on。
这涵盖了各种负载电流的情况、因为较高的负载电流会导致较高的温度。 我相信最坏情况下的 Ron 将为40m Ω。
我还建议您在 EVM 的帮助下使用 TPS22967测试用例、以检查系统是否按预期运行。 您可以在以下位置找到 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS22967EVM-023
我们还提供 TPS22975、它是 R_ON 更低、成本更低且集成热关断的 P2P 替代产品。
感谢您在设计中选择 TI 负载开关。