This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:更高功率和共源配置

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949459/lm7481-q1-higher-power-and-common-source-configuration

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

您好!

1.建议在1000W+应用中使用 LM7481-Q1吗?

2. 是否建议在共源配置中使用 LM7481-Q1 (例如、与为 LM7480-Q1提供的用于未抑制负载突降保护的参考电路类似)?

3.如果问题2是、建议将采用共源极配置的多个 LM7481-Q1阵列用于具有反向电压保护的冗余电源输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您能否分享以下详细信息、

    • 输入电压(最大值):
    • Iload (最大值):
    • 启动期间的 LAD 电流:  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然、下面是我的答案。

    输入电压(最大值):58VDC (标称值48VDC)

    Iload (最大值):20A (连续)

    启动期间的负载电流:30A (软启动电流低至20A-25A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您分享详细信息。 在我检查是否可以将 LM74810-Q1用于1000W 解决方案时,您能否共享 输出轨上的总电容?

    这将有助于我们了解启动期间流经 FET 的电流。  

    您的负载在启动期间将在多大电压下开始消耗电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    由于与1000uF+电容器组隔离、直接输出轨电容为~100uF。 如果直接连接组、具有适当 ESR 的10K UF 至100K UF 是否与 IC 不兼容?

    电流图启动电压为14V 低使用电压、36V 最小高使用电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    概括一下您的要求、

    • 输入电压(最大值): 58VDC (标称值48VDC)
    • Iload (最大值): 20A (连续)
    • 启动期间的 LAD 电流:输出电压达到14V 后、软启动和负载电流消耗
    • COUT = 100uF (启动至10mF 或100mF 将具有挑战性)
    • 应用: 用于未抑制负载突降保护的通用源配置。 使用多个 LM74810实现 具有反向电压保护的冗余电源输入

    请告诉我这是否正确。  

    在使用 LM74810满足上述要求时不应有任何问题。 LM74810具有更强的栅极、通常用于需要通过交流超压测试的应用。 LM74800也可以在这里工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Praveen Gd"]

     

    概括一下您的要求、

    • 输入电压(最大值): 58VDC (标称值48VDC)
    • Iload (最大值): 20A (连续)
    • 启动期间的 LAD 电流:输出电压达到14V 后、软启动和负载电流消耗
    • COUT = 100uF (启动至10mF 或100mF 将具有挑战性)
    • 应用: 用于未抑制负载突降保护的通用源配置。 使用多个 LM74810实现 具有反向电压保护的冗余电源输入

    请告诉我这是否正确。  

    在使用 LM74810满足上述要求时不应有任何问题。 LM74810具有更强的栅极、通常用于需要通过交流超压测试的应用。 LM74800也可以在这里工作。

    [/报价]

    您好 Praveen、

    这是对我们要求的正确总结。 感谢您确认 LM74810通常适用于此应用、特别强调了共源极配置(用于未抑制的负载突降保护)和具有多个 LM-74810的阵列配置(用于冗余电源输入)。