主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1
您好!
1.建议在1000W+应用中使用 LM7481-Q1吗?
2. 是否建议在共源配置中使用 LM7481-Q1 (例如、与为 LM7480-Q1提供的用于未抑制负载突降保护的参考电路类似)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否分享以下详细信息、
感谢您分享详细信息。 在我检查是否可以将 LM74810-Q1用于1000W 解决方案时,您能否共享 输出轨上的总电容?
这将有助于我们了解启动期间流经 FET 的电流。
您的负载在启动期间将在多大电压下开始消耗电流?
概括一下您的要求、
请告诉我这是否正确。
在使用 LM74810满足上述要求时不应有任何问题。 LM74810具有更强的栅极、通常用于需要通过交流超压测试的应用。 LM74800也可以在这里工作。
[引用 user="Praveen Gd"]
概括一下您的要求、
请告诉我这是否正确。
在使用 LM74810满足上述要求时不应有任何问题。 LM74810具有更强的栅极、通常用于需要通过交流超压测试的应用。 LM74800也可以在这里工作。
[/报价]
您好 Praveen、
这是对我们要求的正确总结。 感谢您确认 LM74810通常适用于此应用、特别强调了共源极配置(用于未抑制的负载突降保护)和具有多个 LM-74810的阵列配置(用于冗余电源输入)。