This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:CFB 值

Guru**** 2504695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950411/tps799-cfb-value

器件型号:TPS799

您好!

在我们的原始电路中、R1为280k、R2为200K、Cfg 为1000pF。  由于组件短缺、我们计划将 R1更改为140K、将 R2更改为100K。  请帮助建议使用新的 R1和 R2值的 CFB 值。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    客户希望将 CFB 的值加倍至2000pF。

    谢谢、

    斯蒂芬