请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 尊敬的先生/女士:
我们在客户的产品中遇到了很多 TPS82130SIL 故障。
TPS82130SIL 短接、我们必须替换为新 IC 才能恢复到-1.7V。
下面是我们的单元设计中的-1.7V 电路。 是否有任何建议、这种故障的根本原因是什么?
此致、
公里/小时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我们在客户的产品中遇到了很多 TPS82130SIL 故障。
TPS82130SIL 短接、我们必须替换为新 IC 才能恢复到-1.7V。
下面是我们的单元设计中的-1.7V 电路。 是否有任何建议、这种故障的根本原因是什么?
此致、
公里/小时
你好
建议您查看 EN 输入。 绝对最大值为 Vin + 0.3V。
查看加电和断电、我们通常建议将 EN 连接到 VIN。
有关更多详细信息、请参阅随附的应用手册。
此致
让