This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:电流限制 ICL 的用途是什么

Guru**** 2381820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944275/lm2674-what-is-purpose-of-current-limit-icl

器件型号:LM2674

数据表中提到电流限制(ICL)为0.575A (最小值)和1.25A (最大值)。 因为芯片的额定负载电流为500mA。 如果我们将其加载到1.2A、会发生什么情况。

相对于负载电流的温升是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    这是 IC 参数 ICL、由感应到的峰值电感器电流决定。

    峰值电感器电流是直流负载电流与电感器纹波的一半的组合。 电感器纹波遵循理论降压转换器公式。

    器件将在额定结额定值范围内遵循 EC 规格。 功率越大=损耗越大。 当您接近电流限制时、不一定会增加热量。