This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:软关断期间的电流消耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944237/ucd9090a-current-consumption-during-soft-off

器件型号:UCD9090A

你(们)好

我们希望在电池供电型应用中使用 UCD9090A。
我们希望使用 PMBus_CNTRL 引脚来控制序列打开/关闭。
因此、我们想知道 UCD9090A 在关闭序列时的电流消耗量(PMBus_CNTRL =低电平)

SLVSDD7A、6.5电气特性
Iv33A = 8mA、Iv33dio = 2mA、Iv33D = 40mA
注1)"典型电源电流值基于器件编程但未配置的器件、并且没有连接到任何引脚的外设。"

因此、这种缝隙是"活动"状态、不连接外设。
是否还提供了相同配置(未连接外设)下 PMBus_CNTRL 低电平的测量?

此致
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无论 PMBus_CTRL 信号如何、UCD9090A 都需要至少50mA 的待机功耗。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    哇... 这是意料之外的...
    但感谢您的快速回答!

    此致
    Alex