This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:JEITA 运行通过 ADCIN 测量电池温度

Guru**** 2517130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950271/bq25155-jeita-operation-by-measuring-battery-temperature-via-adcin

器件型号:BQ25155

您好!

我们的客户计划使用104个热敏电阻来测量电池温度并控制 JEITA 运行。 虽然通过 TS 进行温度测量能够控制冷/冷/热/热、但如果通过 ADCIN 进行温度测量能够通过 TS 测量进行相同的 JEITA 控制、您能为他提供帮助吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    ADCIN 引脚可测量热敏电阻上的电压。 但是、器件不会使用此信息执行任何操作。 您可以使用器件上的3个比较器在超过任何阈值时向 MCU 发送中断。 TS 引脚是全面 JEITA 控制的最佳选择。