This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:建议输入电压

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944321/tps22915-recommended-input-voltage

器件型号:TPS22915

大家好、

我们的客户希望了解输入电压为0.9V (建议输入电压为1.05V 至5.5V)时的特性或问题。

客户希望知道问题发生的原因机制。

请解释出现问题的原因。

此致

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    为该器件供电的最小电压为1.05V。 这意味着在较低的电压下、器件将无法设置内部阈值、并且可能无法按预期开启和执行。  

    另一个主要问题是、所有数据表规格和性能都是在建议的工作条件下定义的。

    感谢您选择 TI 负载开关。