This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于预充电和快速充电精度

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944183/bq24171-about-precharge-and-fast-charge-accuracy

器件型号:BQ24171

您好!

数据表中介绍了以下内容。
"预充电和终止电流在内部为充电电流的十分之一。"
客户希望了解预充电和终止电流容差。

例如、
快速充电为"VSRP-SRN = 40mV 范围"。
此时、预充电为"VSRP-SRN = 5mV 范围"。

在这种情况 下、快速充电精度为4%、预充电精度为25%。
这种理解是否正确?
还是4%的预充电精度基于快速充电精度?

客户根据以下精度信息创建了近似曲线。
作为背景、客户希望估算"VSRP-SRN = 30mV"时的精度。
下图的想法是否正确?






此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    感谢您为您的后续问题创建新主题。 我已经在您之前的帖子中回答了它、我将其链接到这里以供将来参考。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

    e2e.ti.com/.../940627