This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于预充电和终止电流容差

Guru**** 2811885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940627/bq24171-about-precharge-and-termination-current-tolerance

器件型号:BQ24171

您好!

数据表中描述了以下内容。
"预充电和终止电流在内部为充电电流的十分之一。"

客户希望了解预充电和终止电流容差。
指定了充电电流精度、但未说明预充电电流精度。
考虑到精度、是否可以通过将充电电流降至1/10来计算?
请告诉我预充电和终止电流的精度。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    相同的充电电流调节精度特性适用于快速充电、预充电和终止电流。

    每个特性的调节精度由 V_SRP-SRN 决定。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

    来源:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo - San、

    感谢您的友好支持。
    请允许我再问一个问题。

    例如、
    快速充电为"VSRP-SRN = 40mV 范围"。
    此时、预充电为"VSRP-SRN = 5mV 范围"。

    在这种情况 下、快速充电精度为4%、预充电精度为25%。
    这种理解是否正确?
    还是4%的预充电精度基于快速充电精度?

    客户根据以下精度信息创建了近似曲线。
    作为背景、客户希望估算"VSRP-SRN = 30mV"时的精度。
    下图的想法是否正确?






    此致、
    Yusuke




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    "快速充电为"VSRP-SRN = 40mV 范围"。
    此时、预充电为"VSRP-SRN = 5mV 范围"。

    在这种情况 下、快速充电精度为4%、预充电精度为25%。"


    这种理解是正确的。

    对于客户创建的曲线、它确实提供了粗略的估算、应该足以满足客户的需求。 请理解、这 是性能保证。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo