This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1的高压测试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948793/tps92692-q1-high-voltage-test-for-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

你(们)好

在同一案例中、我们有一个有关 TPS92692-Q1的新编程。

客户进行7637标准测试、发现显示器将变暗、然后亮起。 此测试将向仪表组添加174V 高电压。 在 TVS 电路之后、TPS92692 VIN 引脚的电压为50Vpeak、持续时间为200ms。
您能否帮助评论为什么屏幕会变暗? 谢谢。

我附加了一个客户测试和174V 高压波形的视频。

e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LED 电压和电流是由什么驱动的?  您需要监控数据表中表1 (第22页)上的故障引脚、以确定您遇到的故障并解决该故障问题。  您还需要监控输出电压、以在遇到此故障时获得该电压的电平。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    LED 电压约为33V、故障为 OV。

    我们有一个新的问题、即输入范围为16V~36V、输出为33V。 如果使用降压/升压电路、LED+将高达69V、它将触发 OV。 因此客户考虑使用 SEPIC 拓扑。

    您能否提供如何在 SEPIC 电路中选择组件? 我们在数据表和 EVM 上没有找到相关信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    这就是 我们要求输出电压的原因。  就 SEPIC 电路而言、您可以查看下面的 TPS92691 SEPIC 设计示例进行设计。  TPS92692确实是 TPS92691、但电压感测从550mV 降至250mV、功能更强大。  

    www.ti.com/.../tiducz7.pdf

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    已连接的客户示意图、请帮助查看。

    拓扑是 SEPIC

    输入电压:6V~36V

    VFof LED:3V

    LED:11

    输出电压(LED+至 LED-):32.4V~37V

    输出电流:280mA

    输出功率:10.5W

    OV 阈值:45V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    我已经为您提供了用于进行设计的所有应用材料。  由于您使用的是 TI 应用、我希望您可以遵循这些材料、如果有特定的应用问题、 我 将乐意 为您解答。  如果对客户的专有数据有特定问题、您也可以直接向我发送电子邮件。

    我要做的一个评论是、对于 Q9...我们通常使用 PFET 而不是 PNP。

    谢谢 Tuan