This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:消隐时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944242/ucc28c43-q1-blanking-time

器件型号:UCC28C43-Q1

给应用团队、

我知道该部件的规格为0%占空比。 但是、没有最小导通脉冲宽度规格。

如果 IC 本身具有一个建立在 IC 上的消隐时间、它应该等于最小导通脉冲宽度。

IC 本身是否内置了消隐时间?   如果有、消隐时间是多少?   

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 IC 的最小脉冲宽度约为470ns。 达到此宽度后、如果进一步打算减小脉冲宽度、脉冲将消失。 此器件的 CS 引脚上没有前沿消隐时间。

    请参阅第8.3.1.3节、通过在 CS 引脚上添加 RC 滤波器来实现前沿消隐。