This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:澄清了引脚4和引脚6的行为

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949906/ucc2805-q1-to-clarify-the-behavior-of-pin-4-and-pin-6

器件型号:UCC2805-Q1

您好、专家、

工程师使用的是 UCC2805-Q1。

请帮助澄清有关频率行为的问题。

它们通过 RC 引脚上的(10k +1000pF)设置100kHz。

 结果在输出引脚上为100kHz、在 RC 引脚上为200kHz。

请说明为什么 RC 引脚上观察到2倍频率。

谢谢  

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题指派给该部分的一名专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此系列有两个选项-一个最大占空比为50%、另一个最大占空比为100%。 对于 100%最大占空比器件、它们需要两倍的最大占空比为50%的器件。 因此、一种简单的方法是生成两个时钟、并为最大占空比为50%使用一个时钟、为最大占空比为100%的时钟使用两个时钟。