This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:查看 TPS3703B*的原理图

Guru**** 2420550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943651/tps3703-check-the-schematic-of-tps3703b

器件型号:TPS3703

您好!

我们对复位时序有设计要求。

SYSRST_N  ~时间是 E1602电源就绪后的(20-100ms)(Δ t 需要6.5ms)   

当 E1602上电准备就绪时、SYSRST_N 准备就绪(20ms-100ms)  

您是否会检查我们 TPS3703A 的复位设计电路是否正确? 谢谢你

e2e.ti.com/.../TPS3703B_5F00_TOTICHECK_5F00_20200925.pdf

e2e.ti.com/.../TPS3703B_5F00_TOTICHECK_5F00_20200925.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慈善机构、

    您应将电容器直接接地至 CT、而不将电阻器连接至 VDD。 这不用作滤波器。 您打算通过什么方式重新连接/断开以更改计时?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    I 基于数据表的表2、对于20ms 延迟时序设置、CT=10kohm 至 VDD。
    如果我移除 R705并直接连接 CT GND、那么延迟时间是多少(ms?)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慈善机构、

    我看到您打算使用的选项、我最初将 VDD 滤波器电容误解为您的 CT 电容器。 这应该是可以的。 但是、我注意到您有一个下拉电阻器连接到您的 VDD、该电阻器不应该在那里。 从 Vdd 到 GND 有10k 的原因是什么?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我删除了10K (VDD 至 GND)并在 VDD 至 GND 之间添加了电容。  
    请确认电路。 谢谢你。^^
    e2e.ti.com/.../RST.pdfe2e.ti.com/.../RST.pdf 






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、慈善机构、

    MR 在内部上拉至 VDD、因此您不应在 R100处为 VDD 放置一个电阻器。 这里也不需要电容器、并且可以使引脚保持悬空。 除此之外、电路看起来正常。

    谢谢、

    Abhinav。