This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:开关频率

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948125/tps53219a-switching-frequency

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的客户询问、即使他设置了650kHz、开关频率也会稍微转换到700kHz。 尽管他在射频上临时施加866k 欧姆、而不是建议的870k 欧姆、但电阻间隙仅为0.5%。

您是否会告诉他该电阻间隙是否会导致开关频率? 如果不是、请告知我们开关频率的差异是如何的、相对于建议的870k Ω 电阻器的容差是多少。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53219A 控制器使用 RT 电阻器的离散检测来选择一个内部导通时间发生器调节来控制开关频率。  开关频率不会根据 RT 电阻的模拟电阻连续设置。  频率变化不是由870k Ω RT 电阻器引起的、866k Ω 或862k Ω 的开关频率相同

    700kHz 在580kHz 至720kHz 的650kHz 振荡器设置的预期容差范围内。

    此外、虽然导通时间发生器尝试补偿应用变化、但从根本上说、D-CAP 模式控制是脉冲频率调制、因此预计某些部件之间以及配置之间的频率变化会有所不同。

    对于建议电阻器的容差、TI 建议使用容差为1%的电阻器、其标称值在数据表中建议的值的1%以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    我们的客户了解开关频率容差。 顺便说一下、他还想知道射频电阻器容差。 是否可以使用 E48串联电阻器以降低成本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    187k、866k 和619k 已经是 E48系列。

    对于 E96系列的309k (750kHz)和124k (850kHz)、我不建议选择相邻的 E48电阻器。