This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:针对输出负载使用 OTG 模式

Guru**** 2541530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944213/bq25713-usage-of-otg-mode-for-output-load

器件型号:BQ25713

您好!

正如我对 BQ25713的理解、当适配器通电时、电池可以充电。 当没有适配器时、电源可通过编程电压通过 OTG 模式发送回适配器连接。 对吗?

我们有一个系统、其中有一个4S 电池组具有两个独立的连接-一个用于12V 充电输入、另一个用于12V 负载输出。 在大多数情况下、充电输入和负载输出连接不会同时发生。 如果没有充电输入、但在有充电输入适配器存在时断开负载与 OTG 的连接并为电池充电、那么我们可以使用 OTG 模式为4S 的12V 负载提供电源、这种适当的电路是什么? 这是可行的吗?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritvhi、

      您能否说明输入电压源为12V? 我也向您发送了一封私人邮件、其中也包含一些后续问题。