This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:输出电流变化6-7%

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944330/tps92512hv-output-current-is-varying-by-6-7

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件:TPS92512

您好!

我已经使用 TPS92512设计了 LED 驱动器电路。 我的要求是在 44V (典型值:48V)的最小输入电压下以535mA 的恒定电流驱动 LED。

我的 LED 在535mA 时具有6.5V 的正向压降。 在测试过程中、我观察到流经 LED 的电流处于较高的侧、即570mA、并且它在电路板之间的变化为5-6mA   

我使用了容差为1%的分流电阻器、并为所有电路板施加了48V 恒定电压。 我遵循了数据表中建议的所有布局指南

为什么输出电流不符合预期? 输出电流误差几乎为6-7%

请查找下面提供的参考原理图

提前感谢您的支持!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

      如有关"VIADJ:"的数据表所示、变化范围为191mv 至210mV、这意味着变化约为+/-5%。 因此、加上 RISENSE (1%),最坏的情况是大约+/-6%的精度。

    BR

    肖恩