This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:LED 电流编程

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948830/tps61166-led-current-programming

器件型号:TPS61166

您好、先生:

FB 电压为0.2V,LED 电流由 R1电阻器编程。 当我将电流设置为120mA 并使用 PWM 100 %但面板 BL 模块仅接受最大电流为50mA 时,会发生什么情况? 是否损坏面板 BL 模块??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    建议 LED 驱动器输出电流应低于电池板 BL 模块的最大电流。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我有多个面板、但我不想拥有不同的 SKU BOM。 我想使用 SW PWM 来控制它。 例如 R1决定最大120mA,但我使用 PWM 来处理 TPS61166的电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61166仅支持 PWM 调光、因此输出电流为0或120mA。 根据您之前的描述、这很危险。 因此、我建议您选择其他具有 PWM 输入的模拟调光器件。

    BR、

    Robin