This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702芯片评估

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944230/lp87702-q1-lp87702-chip-evaluation

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

我在公司的 LP87702芯片上阅读了双降压+升压规格,它更适合我们公司的 MCU+CAN 电源应用场景。
我们公司的输入为3.8V~5V、固定输出为3.3V 和1.25V、升压为3.3V 输入和5V 输出、正常输出3.3V 和1.25V 需要两个降压稳压器。 现在、以下问题需要您的帮助来确认
1:我阅读了前面提到的规格、最大支持电流为3.5A。 这是指2个降压稳压器的总电流还是单个降压稳压器的电流
2:在规格中可以看到 EN 引脚和 IIC 是多路复用的。 如果适用于 IIC、贵公司的相应车规型号是什么?
3:未在规格中找到基准电压,因此我不知道如何设置反馈电阻
4:我看到、在规格中、4MHz 降压的动态特性不是很强。 是否有任何优化空间? 我们希望将其降至50mV 以下。
5:贵公司的这款芯片具有扩频功能。 默认情况下是否启用展频? 展频范围是多少?
6:贵公司的扩频功能可在多大程度上优化 EMC? 是否有相关的测试数据和报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.3.5A 是从单个降压转换器汲取的最大电流、但它可能因型号而异、例如 LP87702DRHBRQ1 buck1最大直流电流为3A、buck2最大直流电流为3.5A。有关更多详细信息、请参阅技术参考手册。

    2.您能稍微澄清一下这个问题吗?

    3、默认输出电压在 OTP 中定义、可通过 I2C 通过写入 BUCK0_VSET 和 BUCK1_VSET 寄存器来更改。 有关默认输出电压、请参阅技术参考手册。 反馈中无需分压器。

    4.优化布局并添加额外的负载点电容器有助于改善瞬态性能。

    5.默认展频状态在 OTP 中定义,展频可通过 I2C 启用或禁用。   对于 LP87702DRHBRQ1、LP87702KRHBRQ1和 LP877020RHBRQ1、默认禁用展频。 展频可在0.85 x Fsw - Fsw 之间改变开关频率、其中 Fsw 是开关频率。

    6.我们没有关于展频性能的公共测量数据,因为 EMI 的影响取决于系统的许多不同方面。 布局、外部组件等都会影响 EMI。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个系统的上电由 MCU 控制。 现在需要的是 MCU 的电源。 因此、LP87702-Q1需要固定输出3.3V 和1.25V。 无法通过 IIC 进行调整、因为 IIC 来自 MCU。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、这需要一个配置为与所需配置相匹配的定制 OTP。 但是、这需要经过批准的业务案例。 为此、请联系您当地的销售代表。 您可以在 https://ticsc.service-now.com/csm/上查找客户支持

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7:此芯片在 webench 上没有相关设计,不能进行仿真

    8:是否有下载器可用于配置? 是否有相应的主机计算机工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    7. LP87702-Q1提供 SIMPLIS 瞬态模型和 SPICE 平均模型。 可从 LP87702-Q1产品页面下载这些工具。

    8. OTP 配置在出厂时加载到器件中。 之后无法修改 OTP 配置。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加 LP87702模型时、我可以使用 SIMPLIS Go 进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 SIMPLIS 瞬态模型来模拟降压稳压器的瞬态性能。 LP87702-Q1 SIMPLIS 模型中不包含 BOOST 模型。 仿真需要支持加密模型的软件版本。 仿真器"SIMPLIS Elements "的免费版本不支持加密模型、因此无法正常工作。

    此致、

    Samuli Piispanen