This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949261/battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24616BQ76930BQ76942

您好、TI、

              我将设计 用于6S (10000mAh)锂聚合物电池的电池充电器。 电池充电电流应为10A。 还需要电压监控和平衡功能。 它还应具有 CC、CV 和温度控制模式。 如果可能、我们只在寻找模拟解决方案。 我的问题如下所示。

问1:我发现电池充电器 IC 和电池监控 IC 是分开的。 是否有任何可用于所有用途的器件? 请建议。

问2:我是否应该将电池充电器 IC (BQ24616)和电池监控 IC (BQ76930)组合用于我的应用? 如果有、请建议您替换。

问题3:由于我只想进行模拟电路设计,所以请推荐任何不需要 MCU 的合适电池监控电路。

谢谢、此致、

Tirth Patel、

电子邮件:p.tirth@mphibr.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirth、

    关于1、 我 不知道 包含 充电和电池监控的单个 TI IC 解决方案。

    关于2、BQ24616能够为最多6个串联电池充电、最大输入电压为28V、但 BQ76930需要具有 I2C 的主机控制器。  

    关于3、我将把这个转发给监控小组、以获得有关监控电路的建议。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tith、
    BQ76942是一款目前处于预览状态的10s 显示器、不久将激活。 它可以与 BQ76930等 MCU 配合使用、但也可以在独立模式下工作。 请 在此处查看 BQ76942。 您还可以查看 BQ76952 以获得灵感、因为它是一个非常相似的 IC、我们最近对它进行了 RTM'ed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    读数1:我明白,我必须组合两个 IC 以进行全相操作。

    阅读2:请分享充电器 IC 和监控 IC 组合的参考文档/原理图。 是否有任何工具可以分析这些 IC?

    阅读3:等待建议。

    Tirth Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我之前回答"读3"  
    "BQ76942是一款目前处于预览状态的10s 显示器、很快将变为活动状态。 它可以与 BQ76930等 MCU 配合使用、但也可以在独立模式下工作。 请 在此处查看 BQ76942。 您还可以查看 BQ76952 以获得灵感、因为它是一个非常相似的 IC、我们最近对其进行了 RTM'ed."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirth、

    遗憾的是、没有将这两个 IC 结合使用的文档、也没有一个工具可以用于分析这些 IC。  我建议为这两个 IC 订购 EVM、将它们与中等到重型线规连接在一起、并 在 工作台上进行测试。  

    https://www.ti.com/tool/BQ76942EVM1 

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

                  非常感谢您的响应和支持。