This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:驱动数字晶体管

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944226/tps3899-drive-digital-transistor

器件型号:TPS3899

大家好、团队、

我们的客户正在考虑使用 TPS3899等 SVS 驱动数字晶体管。

是否可以使用 SVS 来驱动数字晶体管?

请告诉我是否有任何疑问以及您的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您能否提供有关"使用 SVS 驱动数字晶体管"的更多详细信息?  您是否建议使用/reset 来驱动 MOSFET 器件的栅极?   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、客户正在考虑使用复位 IC 来驱动数字晶体管而非 MOSFET 的基极。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    实际上、是的、您可以驱动 NPN 或 PNP 晶体管的基极、但上拉电阻器的值和/RESET 的灌电流能力会影响数字晶体管的转速。  我建议在 SVS 和数字晶体管之间使用施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户希望减少组件数量、那么如何进行具有推挽输出的复位。

    谢谢、此致、

    米希亚基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    推挽输出可以正常工作、但请记住:

     TPS3899可运行的最小电压为0.7V、这对于双极器件而言、在某些条件下(例如在低温条件下)可能不够高。

    2、 /RESET 的电压输出基本上是 VDD 或 GND。  请注意、当 VBE 为0.7V 时、Biploar 器件会打开。