This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:我可以#39;t 更改 LP87702频率

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944091/lp87702-q1-i-can-t-change-lp87702-frequency

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

大家好:

     从数据表中可以看出、LP87702支持 2MHz、3MHz 或4MHz 开关频率、因此我找到寄存器 FREQ_SEL 寄存器(偏移= 31h)。

    但我不能更改该值、我为0x05或0x04写入该值、从寄存器中读取的值始终为0x06、这是指4MHz。

    那么、问题出在哪里?请给我一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法更改 LP87702-Q1的频率、因为 FREQ_SEL 寄存器为只读。 数据表中似乎有一个拼写错误。 更改频率需要定制 OTP、并且需要业务案例审批。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

          如果 LP87702-Q1无法更改  频率、是否有推荐的型号?

          LP87702KRHBRQ1和 LP87702RHBRQ1 是否可以更改频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 TI.com 型号(LP87702KRHBRQ1、 LP877020RHBRQ1、 LP87702DRHBRQ1)的降压和升压开关频率均锁定为4MHz。 为什么要更改开关频率?

    此致、

    Samuli Piispanen