This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:使用开关控制 EN

Guru**** 2512805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949984/lm5060-controlling-en-with-a-switch

器件型号:LM5060

你(们)好  

我有问题要问

时间  

当 EN 引脚高电平具有输出电压时、
然后关闭 EN 引脚低电平的输出功率、当 EN 引脚为高电平时没有输出。

这是由锁存引起的吗?

左图为正常打开、右图为 EN ON→OFF→ON
CH1 P12V_SB
通道2 EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LM5060会在出现故障时锁存并保持关闭状态、直到 EN、UVLO 或 VIN (POR)输入变为低电平、然后再变为高电平。 但在这里、EN 是有目的的控制并且与器件的锁存功能无关。

    您能否分享负载类型和值的详细信息?  

    您能否在上述测试波形中包含负载电流和输入电压。 此外,如果您执行 VIN (POR),设备是否恢复运行?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    非常感谢您的回复

    波形测试条件 VIN = 12V VOUT = P12V_SB、无负载

    VIN (POR)是否意味着 VIN 重新启动?

    您能否帮助检查下面的 LM5060 原理图以及是否需要进行调整?

    e2e.ti.com/.../embc_2D00_2000_5F00_0b_5F00_0705-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    原理图看起来正常。

    VIN (POR)是否意味着 VIN 重新启动?  是的

    器件是否能够在输出端以560uF 的输出电压加电?

    此致、Rakesh