This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:数据表中的 FP1 (第一极)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943304/lm5170-q1-fp1-first-pole-in-the-datasheet

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

我想知道数据表中的公式(31)是否正确。 在 LM5170DESIGN-CALC (snvc205)中、H 的极点似乎约为0.15Hz。 如何计算此 FP1?

  此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5170。

    FP1只是误差放大器的低频极点。 0Hz 是误差放大器网络低频极点的适当近似值。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的介绍。 我明白了。

    此致、
    Ryo