This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070无负载功耗

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949971/ucc28070-ucc28070-no-load-consumption

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

你(们)好

我们实现了900W 交错 PFC 、发现 在90Vac 空载或0.0001A 下、输入 W 过大(输入4W)

我发现300W EVM 板也存在此问题。

是否有解决方案?

TKSe2e.ti.com/.../UCC28070--no-load-onsumption.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题指派给该部分的一名专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、UCC28070没有突发模式等轻负载功能。 其他设计所做的是、在系统处于轻负载时通过电路关闭 PFC、以降低待机功耗。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您 是否有一个建议的 IC、该 IC 的功能与 UCC28070相同、但它可以在无负载或轻负载时降低输入

    Tks

    此致、

    刘伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    遗憾的是、UCC28070没有等效的低功耗模式功能。 您可以考虑 UCC28064A、它具有切相和突发模式、但这是一种转换模式 PFC、而不是 CCM PFC。

    此致、

    本·洛夫