This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:最大电流限制为17A (Webench)、为什么? 并将其用作恒流驱动器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944116/lm25117-maximum-current-limited-to-17a-webench-why-and-using-it-asconstant-current-driver

器件型号:LM25117

您好!

我对 LM25117的最大电流有疑问。 通过使用外部 FET 和用户可选的分流电阻器、转换器 IC 应该没有限制?

当我尝试在 webeneh 工具中输入20A/3V 时、它表示限值为17A。 这只是工具的一个限制还是存在一些技术限制?

我的第二个问题是芯片作为 LED/激光驱动器应用的恒流转换器的可用性。 目前、我将该部件用作 SYNC。 5V 和3V3的降压转换器、因此它运行良好。

我是否可以将电流监控功能用作外部误差信号放大器的反馈信息、该放大器会比较输出电流设定点的设定值(DAC 输出)? 基准值在内部是固定的、因此我无法更改它。

是否有任何应用手册显示了如何将电压反馈转换器转换为"电流反馈"转换器?

非常感谢

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于第一个问题、LM25525的驱动限制了最大输出电流、原因开关损耗与输入电压、输出电压、tr、tf 和 fsw 有关。 当 IO 较高时、驱动器损耗将更大。 我们更建议您使用低频率来降低 MOSFET 开关功率损耗

    对于第二个问题、您可以参考

    谢谢