您好!
在我的配置中、EN 引脚与 VIN 引脚短接、如图所示。
对于我的原型中的接触问题、5V 线路可能突然变成开路、从而在 C2放电时使 VIN 和 EN 引脚接地。
这是否会对输出放电造成问题? 或者、这甚至会在内部损坏 IC 吗?
我提出这一问题是因为我注意到当我在5V 线路上遇到这种问题时、3V3线路(输出)对地短路、我想知道这种短路是否是 由于 TPS62821的内部损坏造成的。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的配置中、EN 引脚与 VIN 引脚短接、如图所示。
对于我的原型中的接触问题、5V 线路可能突然变成开路、从而在 C2放电时使 VIN 和 EN 引脚接地。
这是否会对输出放电造成问题? 或者、这甚至会在内部损坏 IC 吗?
我提出这一问题是因为我注意到当我在5V 线路上遇到这种问题时、3V3线路(输出)对地短路、我想知道这种短路是否是 由于 TPS62821的内部损坏造成的。
谢谢你
您好、Febin、
原理图如下:
我的方案如下:
我有两个独立的电路板、分别称为电路板 A 和电路板 B。原理图中的电路放置在电路板 B 上、而5V 线路来自电路板 A 上的 USB 端口。因此、 5V 线路通过一对公母(插头插座)连接器从电路板 A 引出至电路板 B。 由于我正在进行原型设计、整个系统的机制未得到优化、有时上述从电路板 A 到电路板 B 的连接会失败。 因此、原理图中所示电路输入端的5V 线路突然 变成开路。
我的问题是:此问题是否是 TPS62821内部故障的原因?
此外、我注意到、当发生此类问题时、输出电压(在 TP1处测量)不是预期的3.3V、但实际上输出和接地之间存在短路。 因此、我想知道此类短路是否由 TPS62821的内部故障引起。
谢谢你