This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:VIN 引脚突然开路

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949712/tps62821-sudden-open-circuit-at-vin-pin

器件型号:TPS62821

您好!

在我的配置中、EN 引脚与 VIN 引脚短接、如图所示。  

对于我的原型中的接触问题、5V 线路可能突然变成开路、从而在 C2放电时使 VIN 和 EN 引脚接地。

这是否会对输出放电造成问题? 或者、这甚至会在内部损坏 IC 吗?

我提出这一问题是因为我注意到当我在5V 线路上遇到这种问题时、3V3线路(输出)对地短路、我想知道这种短路是否是 由于 TPS62821的内部损坏造成的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我不确定我是否完全理解了这个问题。  

    您能不能重新附加原理图和布局。 我现在无法打开它。

    "联系我的原型中的问题"-您能详细解释一下这种情况。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    原理图如下:

     

    我的方案如下:

    我有两个独立的电路板、分别称为电路板 A 和电路板 B。原理图中的电路放置在电路板 B 上、而5V 线路来自电路板 A 上的 USB 端口。因此、 5V 线路通过一对公母(插头插座)连接器从电路板 A 引出至电路板 B。 由于我正在进行原型设计、整个系统的机制未得到优化、有时上述从电路板 A 到电路板 B 的连接会失败。 因此、原理图中所示电路输入端的5V 线路突然 变成开路。

    我的问题是:此问题是否是 TPS62821内部故障的原因?

    此外、我注意到、当发生此类问题时、输出电压(在 TP1处测量)不是预期的3.3V、但实际上输出和接地之间存在短路。 因此、我想知道此类短路是否由 TPS62821的内部故障引起。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您的详细信息!

    当 Vin 被切断时、输出电容器上的电荷会反向流动、并导致 HS FET 中的功率损耗、进而损坏 FET。 如果测量短路、则表明器件可能已损坏。

    不建议在 Vin 中出现故障、因为它可能会损坏 IC、而且这种影响也取决于输入侧的电路。

    此致、

    Febin