This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:EN 引脚电流规格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948208/tps54519-en-pin-current-spec

器件型号:TPS54519

大家好、

客户请求 EN 引脚所需的电流规格。  

与表中指定此规格的其他器件不同、TPS54519的图如下所示。  这是因为该器件具有内部上拉电流源吗?

我对该图所说的内容感到困惑、但就图中的负值而言、我认为 EN 引脚将"拉取"(而不是"消耗")电流。 灰色线表示、如果引脚拉至1.18V (阈值)以下、EN 引脚将通过内部电流源提供-0.5uA 至-1uA 的电流;紫色线表示、如果引脚超过1.18V、EN 引脚将提供-3.5uA 至-4uA 的电流。 如果在这里有任何误解、您能纠正吗?

此外、客户基本上需要此规格来估算流耗是否符合序列发生器的可能拉电流规格。 如果该器件具有负 EN 引脚电流、它将向序列发生器提供电流、对吧?

为供您 参考、他们不会将此引脚用作 UVLO。 它仅与序列发生器的使能信号连接。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    数据表中详述的情况显示了一个电阻网络 R1/R2、其中来自 EN 电流发生器的电流将流向 R2的 GND。

    电流将为负、因为从输入侧流出器件。 这意味着 EN 电流应流向序列发生器。  

    如果 EN 引脚上的电压高于 VIN、我将假定电流不会流向序列发生器。  

    谢谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    请查看下面的原理图。 是否可以直接驱动 EN 而不将电阻分压电路连接到 VIN? PWR_ENABLE_2nd 来自序列发生器。 总之、

    VEN =阈值50mV (器件关闭)--> 0.7uA 将从器件流向序列发生器

    VEN =阈值+50mV (器件打开)--> 0.7uA 加上2.9uA 的额外电流将从器件流向序列发生器

    如果这个假设是正确的、我只是认为这个流向序列发生器的反向电流有可能对序列发生器造成损害、从而影响 EN 运行。 请问您对此有何看法? 是否有任何客户考虑过序列发生器电流规格方面的 EN 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我还了解 EN 操作的工作方式、如您所述。

    我在这里的假设是、电流将存储在您连接到 EN 引脚的电容器中。 我还会查看序列发生器电流频谱、以确保这不会导致任何问题。

    如果这是您周围电路的问题、这不是我们产品系列中 EN 操作的通用电路。 我建议您使用不同的器件。

    请告诉我是否可以提供帮助!

    非常感谢、

    此致、
    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我没有听到您的反馈。

    您在这里还有其他问题吗?

    请告诉我!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    根据您的假设、我猜内部电流源的电流会在第一次流入电容器、但在充满电后、电流仍将从内部电流源拉出至序列发生器。 如果您有更好的想法、请更正我。

    我已告知客户施加电压 H 时的预期拉电流为3.5mA。 从我们的端到端、所有事情都要做、电路板设计由客户决定!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我在这里也有同样的理解。

    您是否从客户那里获得了反馈,这是他们可以接受的吗?
    谢谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有收到客户的任何反馈。 我在获得它后会在这里进行更新。 感谢您的善意帮助!