This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:用于推挽应用的 LM5036

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LM5030, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943755/lm5036-lm5036-for-push-pull

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: LM5030LM25037

您好!

LM5036是否可用于推挽式? 有任何参考设计?Thaks。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock!  

    感谢您与我们联系并关注 LM5036! LM5036可用于推挽式拓扑、但 设计时充分考虑了半桥拓扑。 对于一些星形推挽式转换器控制器、请查看 LM25037和 LM5030。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢你。

    我询问 LM5036是否可用于推挽应用的原因是、我的客户希望使用具有同步整流信号的 IC、

    可在需要高效率的某些情况下使用。  

    我在 LM25037  和 LM5030中进行了调查、发现 只有初级侧 PWM 信号总线没有同步整流信号。

    是否有任何同步整流器 IC 可与这两个 IC 配合使用? 谢谢。

    此致

    摇滚