This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2696:为什么 LM2696需要最短导通时间和关断时间?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950013/lm2696-why-min-on-time-and-off-time-is-needed-in-lm2696

器件型号:LM2696

您好专家、

为什么在 COT 模式下同时需要最短导通时间和最短关断时间? 目的是什么?

(不是由于电流感应消隐时间、因为最小导通时间远高于消隐时间165ns)

因此、当 Vin 和 Fsw 是固定的时、输出电压 Vo_min 和 Vo_max 应受这两个参数的限制、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dou:

    TON_MIN 将较高输入电压的高降压比(小占空比)转换限制为较低输出电压、可以使用较小的 TON_MIN 设置较高的转换器开关频率  

    TOFF_MIN 在输入电压接近输出电压时限制高占空比转换。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以理解、但为什么我们需要这两个参数来限制占空比、而不是0%和100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、一些转换器数据表中介绍了98%等最大占空比的特性、 但可能只是在 fsw=200kHz 的条件下、用户需要根据 Toff-min 规格检查目标 Fsw 的最大占空比。出于同样的原因、用户可以使用 Ton-min 规格检查目标 Vin/Vout 的可能最高 Fsw。