This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:短路电流额定值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940431/tps3823-short-circuit-current-rating

器件型号:TPS3823

我使用的是 TPS3823-25。 RESET 引脚也连接到 JTEG 端口,在编程期间,它将被拉低。 这将在 TPS3823的 RESET 引脚上造成短路。

如果我看到 TPS3823-25的规格、则短路额定值为400uA。 因此、我是否需要在 TPS3823的输出端使用限流电阻器。 电阻值应该是多少?

此外,这400 μ A 是用于-40至+85°C 还是用于室温?

此外,复位引脚是否需要下拉电阻器来保持复位输出低电平低于1V 电源电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    来自 RESET 引脚的电流为自限电流。  可以添加一个电阻器来限制短路电流、但请注意、添加一个限流电阻器可以使低输出电压更高。  

    是的、短路电流在-40°C 至+85°C 的温度范围内。    

    根据数据表、TPS3823-25复位引脚可灌入1mA 电流、并满足最大0.4V 的 VOL 规格  再次请注意、在 RESET 引脚上添加限流电阻器会影响您的复位电压。

    此致、

    如果您认为此回复已回答您的问题/疑虑、请单击

      

    告诉我们的按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供相关信息。 如果复位是对地短路,并且 VDD 高于阈值,“RESET 引脚的自限电流”是否表示不会损坏 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是的、一旦 VDD 高于阈值、将 RESET 引脚短接至 GND 不会导致 IC 损坏。

    如果您认为此回复已回答您的问题/疑虑、请单击

      

    告诉我们的按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    如果我满意地回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。 我仍在进行此配置。

    我们是否必须在复位线路上放置一个电容器? 推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    迟交的答复没有问题。 :-) 是的,您可以在复位线路上添加一个电容器,但请注意,复位信号将具有 RC 时间常数响应。