This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:电流限制阈值是否可设置为7mA?

Guru**** 707110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062, LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943979/tps54062-whether-the-current-limit-threshold-can-be-set-to-7ma-or-not

器件型号:TPS54062
主题中讨论的其他器件: LM5165

TPS54062用于将直流/直流12V 电压转换为5V、以用于4-20mA 回路、并且必须将回路电流限制在7mA 以下。

1 μ s、设计方法?

2、如何设计以获得 tps54062的最大效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好 、Tps54062是旧款60V 直流/直流转换器、电流限制是固定的、我们建议您在此应用中使用 LM5165。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较低的几个模块将使您具有更高的效率、如果它在满载条件下以 DCM 模式工作、它也将有助于提高效率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5165能否将输出电流峰值限制在7mA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    不能、它只能将峰值电流限制在25mA  

    谢谢